欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

无油衬套的使用领域与装置(什么是无油衬套⑤)

  • 2022.07.29 10:27:25
  • 米思米
  • 2165

在我们身边,究竟是哪些领域的何种机械中实际运用了自润滑衬套 ?表1中,将针对按照使用环境区分使用的自润滑衬套,对其领域、使用部位等予以介绍。

表1.自润滑衬套的使用领域和使用条件/使用要点

领域

使用设备与场所

所使用的自润滑衬套·条件

要点

OA设备

复印机进纸

输纸机构

由于载荷低,所以采用树脂衬套,通过含有导电材料(石墨),可以防止纸张因静电而带电。

由于墨粉污染轴承表面会导致异常磨损,因此采用了防止墨粉混入的结构。

影音设备

VTR设备用导辊,录像带辊轮

采用聚缩醛树脂型 轴承,虽然是将辊轮安装在销钉上的简单结构,但对于外径为φ4mm的销,需要达到3μm以下的跳动量。

如果液体润滑剂附着在记录介质上,则记录性能会下降,因此不能使用液体润滑剂。

汽车

用于电动车窗和雨刮器的小型电机

金属烧结含油轴承,这些烧结含油轴承在很多领域都有应用,但尤其是在小型电机领域经常使用。转速为30~8,000rpm的中速区域和10,000rpm以上的高速区域

使用外径为球面结构的轴环型产品。作为基材的金属是铜、铁类。

水中使用设备

小型潜水泵用

使用碳轴承、陶瓷轴承、酚醛树脂轴承

较小型的轴承

用于发电涡轮机用涡轮主轴

使用酚醛树脂轴承

对于大型产品,密封破裂时润滑剂不会溶解到水中。

桥梁

悬索桥电缆吊架

使用嵌入固体润滑剂的铜合金型

要求长期免维护

成套设备

用于垃圾焚烧处理工厂燃烧设备的轴承

使用嵌入固体润滑剂的铜合金型 ,与垫圈一起使用,以同时承受轴向载荷和圆周载荷

由于环境温度升至150~300℃,采用短期内更换作为维护方法


 推荐商品

自润滑衬套、垫圈

经济型 无油衬套固定座组件 圆法兰型

经济型 无油衬套固定座组件 方法兰型

经济型无油衬套 铜合金直柱型 内径F7外径m6

经济型无油衬套 铜合金带肩型 内径E7外径r6

无油衬套的使用领域与装置(什么是无油衬套⑤)

无油衬套的使用领域与装置(什么是无油衬套⑤)

无油衬套的使用领域与装置(什么是无油衬套⑤)

无油衬套的使用领域与装置(什么是无油衬套⑤)

米思米

米思米

米思米

米思米

 

无油衬套 铜合金标准内径F7外径m6型

无油衬套 法兰一体型/铜合金标准法兰内径F7型/内径G6型

 

无油衬套 铜合金带肩型

无油衬套 青铜直柱型

无油衬套的使用领域与装置(什么是无油衬套⑤)

无油衬套的使用领域与装置(什么是无油衬套⑤)

无油衬套的使用领域与装置(什么是无油衬套⑤)

无油衬套的使用领域与装置(什么是无油衬套⑤)

米思米

米思米

米思米

米思米

 关联类别

·         自润滑衬套、垫圈

·         无油线性滑板

 关联内容

·         自润滑衬套的基础知识(什么是自润滑衬套)

·         自润滑衬套的结构(什么是自润滑衬套)

·         与球轴承(滚动轴承)的区别(什么是自润滑衬套

·         与各种直线移动机构零部件之间的区别(什么是自润滑衬套)

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities